高效安全的自动化:
用于 AgriKomp 的贝加莱 APROL
贝加莱 APROL 工业控制系统使 AgriKomp 能够高效、安全地实现复杂生产流程的自动化。超宏程序可用于创建自己的库。这使得沼气厂供应商能够满足所有个别行业要求。广泛的记录功能可实现有针对性的数据评估。对于用户来说,这意味着减少工作量并提高系统可用性。
项目初期情况
由于使用了专有控制软件,最初的情况很困难:广泛的安全要求和更个性化设备配置要求将旧的控制解决方案推向了极限。缺乏向更强大的控制硬件迁移的选择,以及在集成第三方系统(如太阳能电池板或监控摄像头)时支持的通信接口数量有限,因此面临着巨大的挑战。
实施项目的原因
该项目的首要目标之一是可扩展性:为了降低开发和维修工作量并简化备件库存,负责人决定对所有性能等级使用相同的 APROL 控制解决方案。模块化和精细分级的 X20 系统使公司能够根据 75 千瓦电气系统的不同配置精确调整 IO 和接口模块以及 CPU 功率。
项目中面临的挑战
AgriKomp 创建了一个 75 页的目录,其中包含 100 多个要求标准,并向知名自动化供应商招标。评估结束时,贝加莱名列前茅。“贝加莱集成的综合自动化套件与 APROL 工业控制系统的结合让我们信服。它使我们能够以特别有效的方式满足我们的所有要求。”Ströhlein 解释道。“对我们来说,重要的是该套件包含集成的安全解决方案和卓越的接口支持。对于每个物理接口,贝加莱都有合适的对应接口。另一个核心标准是控制解决方案必须易于扩展。”
宏伟的气候目标需要巨大的努力
如果没有生物质能这一可持续能源的贡献,德国的气候目标就很难实现。2021 年,约 9,600 家沼气厂全年发电量约为 5,600 兆瓦。这相当于德国用电量的 6%。
提高设备可用性和工艺可靠性
早在 2014 年,公司就意识到由于补贴的变化,75 千瓦电气系统已成为一种趋势。这些系统使用与贝加莱硬件组件相结合的贝加莱 APROL 控制解决方案。因此,必要的调整和改进非常容易实施。
贝加莱APROL软件的模块化设计还使 AgriKomp 能够根据新的要求进行调整,从而在 75 千瓦电气系统和 250 千瓦的大型电气系统使用相同的软件。Ströhlein 的团队利用工业控制系统的超宏技术实现了这种模块化。
贝加莱的集成集成 00150-Safety technology 还确保了更高的系统可用性:以前对布线的要求非常高。“如今,我们的布线量大大减少,错误率显著降低,只需要少量的现场调试工作,”AgriKomp 说道。
在现代化(改造)和提高工艺可靠性方面,贝加莱是正确的合作伙伴:改用新的控制解决方案后,每年的错误数量从 200 次下降到不到 12 次,显著提高工艺可靠性。